请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 您好,
您好 μ A
我们有款产品在使用TCAN1043 - Q1过程中遇到如下问题;
当芯片初始上电时检测nFAULT = L;再次对EN或STB任意一个pin拉低后,nFAULT=H;再次使EN = H;STB=H;nFAULT=H;不在做任何变化;这是否属于正常现象;
在 待机;经过实际测试;nFAULT依然为H;不会做出变化;是什么地方有不对的地方吗?、进入睡眠模式和睡眠模式下唤醒后、按照DATASHEET要求nFAULT = RXD = L
3.用什么INH状态是否可以完全判断芯片是否进入那种模式了?
以上!μ A
谢谢 μ A