This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:关于TCAN1043 Ω-Q1 nFAULT状态的定义 Ω

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859379/tcan1043-q1-tcan1043-q1-nfault

器件型号:TCAN1043-Q1

您好,

  您好 μ A

   我们有款产品在使用TCAN1043 - Q1过程中遇到如下问题;

   当芯片初始上电时检测nFAULT = L;再次对EN或STB任意一个pin拉低后,nFAULT=H;再次使EN = H;STB=H;nFAULT=H;不在做任何变化;这是否属于正常现象;

  在 待机;经过实际测试;nFAULT依然为H;不会做出变化;是什么地方有不对的地方吗?、进入睡眠模式和睡眠模式下唤醒后、按照DATASHEET要求nFAULT = RXD = L

   3.用什么INH状态是否可以完全判断芯片是否进入那种模式了?

  以上!μ A

 谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在接收到唤醒请求后、NFAULT 在待机模式下将为低电平、但在器件处于正常模式时将转换为高电平。  如果唤醒请求来自 CAN 总线、则该转换立即生效;如果唤醒请求来自 WAKE 引脚、则该转换将在 TXD 上进行四次隐性到显性转换后立即生效。  之后、只要不存在 CAN 总线故障(短路等)或其他数据故障(如超时)、NFAULT 引脚应在正常模式下保持高电平。

    这是您看到的、还是您发现了不同的行为?

    此致、
    最大