This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859135/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

您好!

我们有一个特定的需求、我们希望将 TUSB9261连接到收发器上的 FPGA、这将发挥 SATA 的作用。 以及访问 GPIO。

我们如何获取 SoC 的数据表来实现它。 除此之外、我们希望访问固件源代码、将其用作开发的基础。

我在旧论坛中看到、在某些情况下、TI 确实会提供这些源代码。 我们可以看到,其他公司在开发基于 USB-3的应用程序时也有同样的要求,这种要求不一定会将 USB3转换为 SATA,但可以访问 EP (例如, https://www.usb-midi.com/ )

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramtin、

    请接受我的朋友的请求、以便我们可以通过直接信息进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接消息继续通信。 闭合螺纹。