请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859135/tusb9261-tusb9261
器件型号:TUSB9261您好!
我们有一个特定的需求、我们希望将 TUSB9261连接到收发器上的 FPGA、这将发挥 SATA 的作用。 以及访问 GPIO。
我们如何获取 SoC 的数据表来实现它。 除此之外、我们希望访问固件源代码、将其用作开发的基础。
我在旧论坛中看到、在某些情况下、TI 确实会提供这些源代码。 我们可以看到,其他公司在开发基于 USB-3的应用程序时也有同样的要求,这种要求不一定会将 USB3转换为 SATA,但可以访问 EP (例如, https://www.usb-midi.com/ )
谢谢