Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9555 主题中讨论的其他器件: TCA9555
团队、
我们计划在 I/O 线路中使用 Vcc=3.3V 和5V 的 PCA9555。 我们是否会对它有任何疑问?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.