This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:特定应用问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858711/pca9555-specific-application-question

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9555

团队、

我们计划在  I/O 线路中使用 Vcc=3.3V 和5V 的 PCA9555。 我们是否会对它有任何疑问?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论使用的 VCC 电平如何、该器件都可以在"P"端口上支持5V 输入、因此在 VCC = 3.3V 下运行时不应出现问题。 不过、您可能需要考虑 TCA9555版本、 由于它解决了 PCA9555数据表中记录的上电复位和中断勘误项(并且支持更宽的电压范围)。

    此致、
    最大