This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:一些油炸玉米饼

Guru**** 2931440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854956/tusb2077a-some-quesitons

器件型号:TUSB2077A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用的是 TUSB2077
某些 MB 出现故障。
器件状态下的电流量
OVRCUR#为高电平、PWRON#也为高电平
这将使 TI_TPS2044BDR 无法输出功率。

我 修改了复位引脚的时序
某些故障电路板 PWRON#将正常、但其他电路板仍会出现故障。

请帮您检查一下。

另一个问题
USB 闪存驱动器下的软件应答
USB 集线器传输速度约为959kB/s
是否有高速硬件绑定?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB2077仅是 USB 全速集线器、无法在 USB 高速下运行。 连接设备时是否会发生此故障? 您是否有可供查看的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    请参阅我们的原理图、如下所示

    Nl 被保留。
    原理图设计为自供电、单端口电源管理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试时出现了什么故障? 原理图中没有明显的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    问题 是变速器速度太慢。
    TUSB2077仅全速
    但是、测得的 USB 集线器传输速度仅约为959kB/s
    是否有调整的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有调整传输数据速率的设置。 这是如何测量的? 客户期望看到什么? 在测试过程中、有多少个设备连接到 USB 集线器? 有多少电路板会看到这种"降低"的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们的软件测试 使用"一个"USB 闪存驱动器
    传输容量固定的大文件

    例如、10MB 在10秒内完成、而一秒为1MB。
    目前、电路板处于低速状态。


    其他词语是:
    TUSB2077的下行传输速度是否取决于上行?

    什么情况下可以是全速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 DP 上有上拉电阻器、TUSB2077A 无法枚举为低速器件。 (该电阻器表示符合 USB 规范的 FS 器件。) 速度降低可能是由于 TUSB2077A 外部的几个因素、例如 SI 条件(长迹线或电缆) 和 SOC 软件。 TUSB2077A 也没有任何内部存储器、因此 TUSB2077A 无法阻止来自器件的通信。 您还可以通过使用 USBTree 或 USBView 软件并检查 USB 描述符来检查 TUSB2077A 是否已在 FS 枚举。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。