This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8136:Vref、COMP 和 FSADJ 之间的关系

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857565/ths8136-the-relation-between-vref-comp-and-fsadj

器件型号:THS8136

大家好、

由于这些引脚与下图类似、因此 COMP 和 AVDD 短接。

然后、DAC 的输出变为0V、FSADJ 也变为0V。

下面是我希望您回答的问题。

  • VREF 和 COMP 如何影响 DAC 的输出? (如果您可以共享有关带隙基准的配置、以及 OPAMP 的输入是 FSADJ 和 VREF、我将不胜感激。)

  • 为什么在施加3.3V COMP 时 FSADJ 为0V?
    根据图1的方框图、COMP 和 FSADJ 看起来不具有关系。  

  • 根据图1、带隙基准仅用于 DAC 的电源、对吧?

如需更多信息、AVDD 为3.3V、VREF 为1.2V、而 COMP 上施加3.3V 电压。

此外、该器件不会损坏、因为在停止施加3.3V 电压后、IC 可以照常工作。

如果您可以回答一个问题、请告诉我。

此致、

Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo-San

    遗憾的是、产品组中的这些器件系列没有支持、也没有相关知识来帮助您解决问题

    https://www.ti.com/product/THS8136

    产品文件夹在特别说明中突出显示"不支持"。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    感谢您的回答  

    此致、

    Koyo