This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:级联 PCA9548A 拓扑中的有效上拉电阻器

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857601/pca9548a-the-effective-pull-high-resistor-in-cascade-pca9548a-topology

器件型号:PCA9548A

尊敬的 E2E:

I2C 信号通过5个串联的 PCA9548A 作为级联在 CPU 和 SFP 收发器之间进行通信。

它们在从 CPU 到 SFP 收发器的每个网络上都放置了上拉电路。

SFP 收发器的规格要求最小上拉电阻。

我们的问题是、当我们站在 SFP 收发器的位置时、有效的上拉电阻是什么?

我认为有效的上拉电阻器是将所有上拉电阻器从 CPU 并联到 SFP。 我是对的吗?

另一个问题是、我看到 PCA9548A 的内部拓扑是无源 FET。 如果是、我们为什么仍需要在输入和输出侧放置上拉高电阻器?  

 

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    "我们的问题是、当我们站在 SFP 收发器的位置时、有效的上拉电阻是什么?"

     当所有多路复用器被启用并且总线驱动为低电平时、它将为1k//4.7K//4.7K//4.7K//4.7K =~540欧姆。

    "我认为有效的上拉电阻器是将所有上拉电阻器从 CPU 并联到 SFP。 我对吗?"

    当您驱动低电平时、是的。 如果多路复用器使用导通 FET 架构、一旦 Vgs 小于 Vth、它就会再次变为1k。

    "另一个问题是、我看到 PCA9548A 的内部拓扑是无源 FET。 如果是、我们为什么仍需要在输入和输出侧放置上拉高电阻器? "

    当 Vgs 小于导通 FET 的 Vth 时、导通 FET 将处于工作的截止区域。 此时、未驱动的一侧将仅处于 Vgate-Vth、因此如果您没有安装上拉电阻器、则可能处于中间轨。 例如、如果 Vth 为1.3V、并且您使用的是3.3V Vcc。 没有上拉电阻器的次级通道将处于大约2V 的电压。

    我注意到的最后一点是、如果您保留33欧姆电阻器、则会引入电压变化、因为每个电阻都会生成电压偏移(调用 V=I*R、其中 I 是下拉电流)。 如果您不小心、这可能会使容积大于 VIL。

    -Bobby