This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857535/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306

我已决定将 PCA9306用作开关。  

VCC1=VCC2=3.3V;VCC2通过200K 电阻连接到 VREF2。

EN 由 GPIO 控制= 3.3V  

它将像我在上面建议的那样用作开关?

 您有一个推荐的用于 PCA9306 的参考设计,它就像开关一样工作?

此致、

Nikolay Philip

硬件工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此配置将起作用。 您可以在 TI.com 上参考电流数据表的第8.1.5节、了解示例电路。

    最大