请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857535/pca9306-pca9306
器件型号:PCA9306我已决定将 PCA9306用作开关。
VCC1=VCC2=3.3V;VCC2通过200K 电阻连接到 VREF2。
EN 由 GPIO 控制= 3.3V
它将像我在上面建议的那样用作开关?
您有一个推荐的用于 PCA9306 的参考设计,它就像开关一样工作?
此致、
Nikolay Philip
硬件工程师。