请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCI1520 Thread 中讨论的其他器件:XIO2001、
您好、先生、
TI 是否具有 PCMCIA 整体解决方案或参考 设计?
需要从 CPU 的 USB 和 PCIe 插槽中安装 PCMCIA 插槽。
即:
USB 或 PCIe 至 PCMCIA
或
USB 或 PCIe 至 PCI (或其他接口)至 PCMCIA。
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.