This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1520:TI PCMCIA 解决方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, PCI1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856803/pci1520-ti-pcmcia-solution

部件号:PCI1520
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

您好、先生、

TI 是否具有 PCMCIA 整体解决方案或参考 设计?

需要从 CPU 的 USB 和 PCIe 插槽中安装 PCMCIA 插槽。
即:
USB 或 PCIe 至 PCMCIA

USB 或 PCIe 至 PCI (或其他接口)至 PCMCIA。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    从很高的层次上来说、TI 拥有可在 PCIe - PCI 和 PCI - PCMCIA 之间转换的器件

    我将查看 XIO2001以了解 PCIe 到 PCI 的转换。

    您已经找到了似乎 可以完成您的应用的 PCI1520。

    这两种器件都非常成熟、因此 很难提供详细的产品支持。  但是、这种组合似乎 可以满足您的要求。

    此致、

    Lee