请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 大家好、团队成员
当我使用 TPS65982作为拉电流、并且我将 PDO 配置为5V 3A 峰值电流100%、并且灌电流请求5V 900mA 时、拉电流 OCP 跳闸约为1.2A;
当 将 PDO 配置为5V 3A 峰值电流200%、并且灌电流请求5V 900mA 时、拉电流 OCP 跳闸约为2.2A。
那么、拉电流 OCP 跳闸是否为(灌电流请求电流*峰值电流)、我们是否有任何文档对此进行了介绍?
此致、
Picher