This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:是否执行由灌电流请求电流决定的拉电流 OCP 功能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856266/tps65982-does-the-source-ocp-function-decided-by-sink-request-current

器件型号:TPS65982

大家好、团队成员

当我使用 TPS65982作为拉电流、并且我将 PDO 配置为5V 3A 峰值电流100%、并且灌电流请求5V 900mA 时、拉电流 OCP 跳闸约为1.2A;

当 将 PDO 配置为5V 3A 峰值电流200%、并且灌电流请求5V 900mA 时、拉电流 OCP 跳闸约为2.2A。

那么、拉电流 OCP 跳闸是否为(灌电流请求电流*峰值电流)、我们是否有任何文档对此进行了介绍?

此致、

Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Picher:

    您的理解是正确的。 您可以在以下应用手册中了解有关电源路径行为(包括 OCP)的更多信息: http://www.ti.com/lit/an/slva994/slva994.pdf

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    我对此仍有一些疑问、剂量来自 PD 规范还是仅由 TI 定义? PD 3.0规范似乎没有对此进行说明。  

    此致、

    Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Picher:

    这来自 PD 规范。 请参阅 PD3.0规范中的第7.1.11节。 PD 规范中的图7-11突出了峰值电流如何影响拉电流能力。

    谢谢、
    Eric