This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:电路原理图问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856369/ds125br401a-schematics-concern

器件型号:DS125BR401A

你好

        电路原理图有任何问题? 如果客户 希望使用菊花链方式从外部 EEPROM 加载代码、请帮助检查原理图。 特别是。 以及如何将 pin26 sd_th 设置为正常状态? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    EEPROM 配置中的第一个 DS125BR401A 需要将 READ_EN#直接接地。  我添加了指向应用手册的链接、其中详细介绍了多个器件的 EEPROM 加载连接。

    http://www.ti.com/lit/an/snla228/snla228.pdf

    此致、

    Lee