This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:布局指南确认

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856461/tusb542-layout-guidelines-confirm

器件型号:TUSB542

大家好、我们有2个关于 TUSB542数据表布局指南的问题。

1.线对内布线应保持在2密耳以内

2.将所有差分对布置在同一层。

 

至于问题1。

我们在"High speed layout guide.pdf  "中发现线对内偏移要求为5mil。 那么、哪一个是正确的? 对于5Gbps、它实际上是如此严格?

并且是否 对所有6个差分对都应用了最大线对内部偏斜要求?


 

至於问题2:

所有6个差分对是否应在同一层上布线?(RX_AP+/-、TX_AP+/-、RX_CON_1_-、Tx_CON_1_-。 RX_CON_2+/-、Tx_CON_2+/-)

这很难实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:对于 TUSB542、应遵循2mil 标准。 高速布局指南中的建议是 USB 3.x 应用的一般建议。 此要求旨在使高速 USB 信号的 SI 不合规、并提供最佳性能。   

    问题2:最好将所有差分对布置在同一层上、以避免使用通孔(通孔和密尔科)来获得最佳 SI。 如果需要、应使用最少数量的通孔。