请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPIC8101 你(们)好
我的一位客户对 TPIC8101爆震传感器有疑问。
他询问如何处理测试模式。 数据表中有一个表(表4在测试模式下进行编程)解释了不同的命令。 有几个命令、它们具有相同的消息、但有不同的答案。 例如 T1和 T2以及 T4和 T6。
这是目的吗? 如何使用此消息? 是否可以仅发送一个消息,或者是否必须将消息用作序列?
提前感谢!
此致