This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:数据表测试信号

Guru**** 2925720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848684/tpic8101-datasheet-test-signals

器件型号:TPIC8101

你(们)好

我的一位客户对 TPIC8101爆震传感器有疑问。

他询问如何处理测试模式。  数据表中有一个表(表4在测试模式下进行编程)解释了不同的命令。 有几个命令、它们具有相同的消息、但有不同的答案。 例如 T1和 T2以及 T4和 T6。

这是目的吗? 如何使用此消息? 是否可以仅发送一个消息,或者是否必须将消息用作序列?

提前感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我忽略了您的帖子。 我将回顾这个问题、并在本周之前回复您。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将在通过电子邮件进行沟通时关闭此消息。

    此致

    Sharath。