请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 主题中讨论的其他器件:TLK105
您好!
VOH 如下所示;
另一方面、我的客户认为 VOH 的 IOH=100uA、VDD=3.3V、需要2.64V 以上的电压。
在实际容量中、在上述条件下、VOH 是否可以满足2.64V 以上的要求?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.