This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:VDD=3.3V 时的 VOH

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852934/dp83822i-voh-at-vdd-3-3v

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105

您好!

VOH 如下所示;

另一方面、我的客户认为 VOH 的 IOH=100uA、VDD=3.3V、需要2.64V 以上的电压。

在实际容量中、在上述条件下、VOH 是否可以满足2.64V 以上的要求?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    感谢你的帮助。

    VOH 是"输出"电压。

    是否可以检查您之前的答复?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    很抱歉造成混淆、这表示输出高电平将至少高于2.4V。不幸的是、我们只能保证数据表规格。

    为什么要寻找2.64? 您可以分享更多信息吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    >为什么要查找2.64? 您可以分享更多信息吗?

    因为接收器(MCU)的 VIH 可保证2.64V (最小值)。

    然而、IOH 仅为100uA。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们正在考虑从 TLK105更改为 DP83822。

    它们的 VOH 规格不同。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    遗憾的是、规格不重叠。 DP83822上的2.4V VOH 是在最坏情况4mA 设置下测得的。 我建议测量这一点。

    谢谢、

    Vibhu