This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:针对 SD-SDI 通信设置 LMH0378

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854420/lmh0387-lmh0378-set-up-for-sd-sdi-communication

器件型号:LMH0387

您好!

我使用2 个 LMH0387器件作为 接收器和发送    器、当我设置它们进行 HD-SDI 通信时、它们工作正常。

现在、我要为 SD-SDI 配置 LMH0387、但 发送 器不工作。 引脚 SD/HD 处于高电平。

这是我的问题:  SD-SDI 协议是否需要唯一的配置(引脚 SD/HD 高电平)? 是否有要设置的寄存器?

谢谢

此致

Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    电缆驱动器侧还是均衡器侧在 SD 下不工作? 您能否先确保 SD 电缆驱动器侧正常工作、然后我们可以检查到均衡器侧。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    均衡器侧工作正常、因为我从外部发生器模式接收所有 SD 数据。

    如果我尝试传输 SD 数据、它将无法正常工作。 因此、电缆驱动器是可能的问题。

    我希望确保硬件设置正确、因此我只能专注于 FPGA 软件。

    该器件可与 TX 和 RX 中的 HD-SDI 信号正常配合使用。

    谢谢

    此致、Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    1)。 我相信您已经确认 HD/3G 电缆驱动器工作正常。 这意味着连接了 TERMtx 引脚#45、Rref 引脚#36、TX_EN 引脚40和其他与电缆驱动器相关的引脚。 即使未正确设置 SD/HD 引脚、压摆率也会不正确。  我假设您在所有设备上都看到此问题?

    2)。 您是否碰巧 可以访问 BERT? 如果您可以使用此 BERT 并在我们知道工作正常的 HD/3G 下运行、是否有可能? 一旦 HD/3G 正常工作、则 BERT 上仅将数据速率切换到270M。 我希望这种情况能够正常工作、因为电缆驱动器除了能够正确设置压摆率的 SD/HD 之外、还不具备确定这是 SD 还是 HD 的智能特性。   

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    1)是的、我有2个 LMH、问题始终存在。

    2) 2)我没有访问 BERT。

    我向您发送连接原理图。 我已经使用1uF 电容器更改了 C27。

    TX_EN ='1'

    SD/HD ="1"

    寄存器 x"00"<-值 x"10"(强制均衡 器睡眠)。

    我在 FPGA 上使用了应 生成 SD_SDI 信号的 Intel'IP。 它使用148.5MHz 时钟信号作为基准 、 并使用1个像素(Y-CB/Cr)后11个时钟周期 (13.5 * 11 = 148.5MHz)。 它 使用27MHz 的 DATA_VALID 信号对 Y 和 CB、Cr.

    我想确保这不是硬件问题、并将 LMH 器件正确设置为 SDI-SD 发送器。

    谢谢

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    鉴于 HD/3G 电缆驱动器工作正常、我看不到 SD 不工作的原因。 您的硬件对我来说很好。 我比较了常规评估板原理图。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的支持。

    此致、

    Bryan