Other Parts Discussed in Thread: LMH0387
您好!
我使用2 个 LMH0387器件作为 接收器和发送 器、当我设置它们进行 HD-SDI 通信时、它们工作正常。
现在、我要为 SD-SDI 配置 LMH0387、但 发送 器不工作。 引脚 SD/HD 处于高电平。
这是我的问题: SD-SDI 协议是否需要唯一的配置(引脚 SD/HD 高电平)? 是否有要设置的寄存器?
谢谢
此致
Bryan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bryan、
1)。 我相信您已经确认 HD/3G 电缆驱动器工作正常。 这意味着连接了 TERMtx 引脚#45、Rref 引脚#36、TX_EN 引脚40和其他与电缆驱动器相关的引脚。 即使未正确设置 SD/HD 引脚、压摆率也会不正确。 我假设您在所有设备上都看到此问题?
2)。 您是否碰巧 可以访问 BERT? 如果您可以使用此 BERT 并在我们知道工作正常的 HD/3G 下运行、是否有可能? 一旦 HD/3G 正常工作、则 BERT 上仅将数据速率切换到270M。 我希望这种情况能够正常工作、因为电缆驱动器除了能够正确设置压摆率的 SD/HD 之外、还不具备确定这是 SD 还是 HD 的智能特性。
此致、Nasser
您好、Nasser、
1)是的、我有2个 LMH、问题始终存在。
2) 2)我没有访问 BERT。
我向您发送连接原理图。 我已经使用1uF 电容器更改了 C27。
TX_EN ='1'
SD/HD ="1"
寄存器 x"00"<-值 x"10"(强制均衡 器睡眠)。
我在 FPGA 上使用了应 生成 SD_SDI 信号的 Intel'IP。 它使用148.5MHz 时钟信号作为基准 、 并使用1个像素(Y-CB/Cr)后11个时钟周期 (13.5 * 11 = 148.5MHz)。 它 使用27MHz 的 DATA_VALID 信号对 Y 和 CB、Cr.
我想确保这不是硬件问题、并将 LMH 器件正确设置为 SDI-SD 发送器。
谢谢