您好!
我使用 DP83849IF 芯片作为 RJ45 (PORta)转光纤(PORTB)介质转换器、使用 Maxim 的 MAX3799 (激光驱动器和限幅放大器)进行光纤转换。 MAX3799具有 差动 CML 输入和输出。
在另一个线程中、我了解到 DP83849IF 具有 用于 光纤 操作的差分 CML 输入和输出。
现在问题是:1. 我是否应该按照 dp83849if 评估套件原理图中所示的电路将 CML 转换为 PECL? 或者、如果没有这样的引脚、我应该连接 TD+-和 RD+-引脚吗?
2. 是否必须连接信号检测输入 才能进行光纤 操作? 是否有将 LOS 信号从 MAX3799连接到 dp83849if 的建议?
谢谢。