This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:介质转换器- CML 或 PECL 转换

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83849IFVS-EVK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848621/dp83849if-media-converter---cml-or-pecl-conversion

器件型号:DP83849IF

您好!

我使用 DP83849IF 芯片作为 RJ45 (PORta)转光纤(PORTB)介质转换器、使用 Maxim 的 MAX3799 (激光驱动器和限幅放大器)进行光纤转换。 MAX3799具有 差动 CML 输入和输出。

在另一个线程中、我了解到 DP83849IF 具有 用于 光纤 操作的差分 CML 输入和输出。  

现在问题是:1. 我是否应该按照  dp83849if 评估套件原理图中所示的电路将 CML 转换为 PECL? 或者、如果没有这样的引脚、我应该连接 TD+-和 RD+-引脚吗?

2. 是否必须连接信号检测输入 才能进行光纤 操作? 是否有将 LOS 信号从 MAX3799连接到 dp83849if 的建议?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    是的、您将需要一种终端方案来将 DP83849的 CML 引脚连接到 PECL 光纤收发器。 请注意、某些收发器可能没有内部交流耦合电容器、因此您可能还需要将它们添加到 RD 对上。 如果您计划使用的光纤收发器也是 PECL、则可以使用相同的原理图。 您可以将计划与评估套件中的收发器配合使用的收发器数据表进行比较。  

    通常建议使用 PHY 的信号检测引脚来实现可靠连接。 如果 MAX3799 SD 与评估套件上使用的 SD 相同、则可以使用相同的端接。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的快速响应。

    在本例中、光纤收发器具有包括 SD 的 CML 输入和输出。 那么我的问题是-我是否必须连接任何端接电阻 器?  

    提前感谢。

    此致、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以有人回答我的上述问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    收发器数据表中通常提到了光纤收发器的终端方案。 如果您看一下 DP83849IFVS-EVK、您会发现使用的收发器是 HFBR-5803。 在 HFBR-5803的数据表中、列出了用于5V 和3.3V 运行的终端电阻器。 MAX3799数据表确实将输出列为 CML、但不显示任何终端要求。 如果您使用过任何终端、我认为您可以移除终端、请通过收发器数据表确认。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢你的答复。

    没错、MAX3799不需要端接电阻器、因为它是内部偏置的。 因此  、无需外部组件。 仅需要交流耦合电容器。

    我对 DP83849IF 进行了如下终端 -->(TX+-引脚[CML 驱动器]:50欧姆至3.3V、RX+-引脚[LVPECL 接收器] :82欧姆至3.3V 和130欧姆至 GND、与所有4条线路串联的0.1 µF 耦合电容器)。

    由于这种终止、通信无法正常工作。 我注意到 PORTB (100BASE-FX)不通过 TXD+-差分信号传输。 这就是失败的原因。

    因此、我尝试了以下设置、如 第3.4.1节(https://www.ti.com/lit/an/snla086b/snla086b.pdf)中所述、无需固件(不可读也不可写) 来监控 PORTA 和 PORTB 的 RXD 线路上的数据。  DP83849IF 针对介质转换器模式进行了捆绑。

    我注意到、PORTA - RXD0_A 至 RXD3_A 线路始终为  0。当 我将 RJ45连接到 PC 时、这些线路不显示脉冲。 这意味着 PORTB 发送引脚不进行发送。

       当我将 以太网电缆连接 到计算机时、能否确认我是否可以在扩展器/介质转换器模式下从 Porta 的 RXD0_A 读取到 RXD3_A? 如果是、为什么我不能 在 PORta 的 RXD 线路上看到脉冲?

    谢谢你。

    此致、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我将原理图发送给了您的同事(先生 Walter Ahrend)。 希望 您已经查看了原理图。

    我在电路板和 EVM 套件中的观察结果是:--

    我注意到、充当100BASE-FX 的 PORTB 始终发送800mVp-p 信号、但 Porta 未使用以太网电缆连接到计算机。

     100BASE-FX 输出是否正常? 或者这是 由于错误的配置造成的吗?

    如何验证100BASE-FX 的发送引脚是否发送数据?

    谢谢你