This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LHM1297的电流消耗

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855253/lmh1297-current-consumption-for-lhm1297

器件型号:LMH1297

大家好、我将使用输入电压连接到2.5V 的 LMH1297。 我正在查看数据表、想知道 Vin 引脚上的最大电流消耗、并需要一些指导。 是否可以使用第9页上的 IDD_超越 最坏情况290mA?  

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的。 请使用290mA 和2.5 (+5%)、以在最坏情况下实现器件、电源和温度范围内的电流/功耗。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    大家好、2.5是什么? 有点困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉让人困惑。 我指的是电源电压- 2.5V+/-5%。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你纳赛尔!

    祝你度过美好的一天