Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1297 大家好、我将使用输入电压连接到2.5V 的 LMH1297。 我正在查看数据表、想知道 Vin 引脚上的最大电流消耗、并需要一些指导。 是否可以使用第9页上的 IDD_超越 最坏情况290mA?
谢谢、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.