Other Parts Discussed in Thread: TCAN334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN334 您好!
我们正在使用 TCAN334设备,我们对唤醒检测过程有疑问。
该器件的数据表指出、它利用了 ISO11898-5:2007的唤醒模式。 我们对该标准唤醒模式的理解是、只需大于 TWAKE 的显性位即可触发唤醒事件。
不过、数据表继续介绍了一种唤醒模式、该模式需要多个滤波显性总线周期、每个周期由一个滤波隐性总线周期隔开。 这似乎更类似于 ISO11898-2:2016。
请您对此进行澄清吗? 谢谢、Keith