This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:唤醒检测过程

Guru**** 2928250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855214/tcan334-wake-detect-process

器件型号:TCAN334

您好!

我们正在使用 TCAN334设备,我们对唤醒检测过程有疑问。

该器件的数据表指出、它利用了 ISO11898-5:2007的唤醒模式。 我们对该标准唤醒模式的理解是、只需大于 TWAKE 的显性位即可触发唤醒事件。

不过、数据表继续介绍了一种唤醒模式、该模式需要多个滤波显性总线周期、每个周期由一个滤波隐性总线周期隔开。 这似乎更类似于 ISO11898-2:2016。

请您对此进行澄清吗?  谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这是一个很好的收获。  TCAN334采用 ISO 11898-2:2016中引入的 WUP 检测机制。  第10.4.5节的第二段改为:

    "该器件使用 ISO11898-2的多种滤波显性唤醒模式(WUP)将总线流量限定为唤醒主机微处理器的请求。"

    感谢您指出这一点。

    此致、
    最大