请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB544 团队、
我的客户将在平板电脑上使用 TUSB544、该平板电脑支持新功能:
1.如果源设备(如手机)连接到此平板电脑、它将充当显示器。
2.如果将接收设备(如电视)连接到此平板电脑、它将充当发送设备。
由于 TUSB544将固定连接在平板电脑内部、因此客户将处理驱动程序以确定此平板电脑上连接的设备类型、并可拉动方向引脚。 那么、问题是 TUSB544能否支持两个方向的 PD 信号。
此致、
Peter Wei