This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544是否可以在两个方向上支持 DP 信号?

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855008/tusb544-could-tusb544-support-dp-signal-on-both-direction

器件型号:TUSB544

团队、

我的客户将在平板电脑上使用 TUSB544、该平板电脑支持新功能:

1.如果源设备(如手机)连接到此平板电脑、它将充当显示器。

2.如果将接收设备(如电视)连接到此平板电脑、它将充当发送设备。

由于 TUSB544将固定连接在平板电脑内部、因此客户将处理驱动程序以确定此平板电脑上连接的设备类型、并可拉动方向引脚。 那么、问题是 TUSB544能否支持两个方向的 PD 信号。

此致、

Peter Wei