This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1EVM:通过 DS90UB934控制 DS90UB933#39;s GPIO 引脚

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1EVM, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854778/ds90ub933-q1evm-controlling-ds90ub933-s-gpio-pins-via-ds90ub934

器件型号:DS90UB933-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB934-Q1

大家好、我正在使用 DS90UB933-Q1EVM 并与 DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块连接。

我还使用连接 到 DS90UB934模块的 Aardvark。

我尝试将命令发送到933、并通过 I2C (Aardvark)写入934来切换 GPIO 引脚。

根据数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub933-q1.pdf)、0x0D 为 GPIO 寄存器。

如果我将值0xDD 写入933的寄存器0x0D、我希望 GPIO 输出引脚处的逻辑1。  

我还需要修改934板上的设置吗?

感谢您的任何帮助!

谢谢你

Surabhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surabhi、

    在这种情况下、您需要禁用远程控制、其中的值必须来自解串器的 GPIO。

    因此、对于 GPIO1上的值= 1、您需要在位[7:4]中写入0x09、对于值= 0、您需要写入0x01。

    同样适用于位[3:0]- GPIO0