请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB933-Q1EVM Thread 中讨论的其他器件: DS90UB934-Q1
大家好、我正在使用 DS90UB933-Q1EVM 并与 DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块连接。
我还使用连接 到 DS90UB934模块的 Aardvark。
我尝试将命令发送到933、并通过 I2C (Aardvark)写入934来切换 GPIO 引脚。
根据数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub933-q1.pdf)、0x0D 为 GPIO 寄存器。
如果我将值0xDD 写入933的寄存器0x0D、我希望 GPIO 输出引脚处的逻辑1。
我还需要修改934板上的设置吗?
感谢您的任何帮助!
谢谢你
Surabhi