This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:当0V 输入至 RE、DE 和 D 引脚(Vcc=5V)时、A、Bpin 和#39;s 电压的值

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853837/sn65176b-the-value-of-a-bpin-s-voltage-when-0v-was-input-to-re-de-and-d-pins-vcc-5v

器件型号:SN65176B

尊敬的所有人:

我想提出以下问题。

如下所示、当0V 输入至 RE、DE 和 D 引脚(Vcc=5V)时、A 和 B 的输出为1.4V。 我想回答以下问题

我认为58μA μ A 的电流从 A 和 B 引脚流出、并通过下拉电阻器流向 GND、因此输出为1.4V。

数据表包括以下内容。

在本说明中、仅 A 和 B 引脚的电压输入为12V 和-7V、但输入电压为1.4V 时有多少电流流动?

2.我从客户那里听说、引脚 A 和 B 上的电压是在与上述相同的条件下测量的、并且有几个逗号的差异。

我认为这种现象是因为从 A 和 B 流出的电流存在差异、这是正确的吗?

此外、如果存在差异、则存在多大的电流差异?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下(器件通电、驱动器禁用)、IC 会将 A/B 引脚弱偏置至大约 VCC/2。  您可以参考数据表中的图19以更好地了解等效电路。  对于1类外部下拉电阻较弱的情况、输出电压应介于 VCC/2和 GND 之间。  如果#2使用欧姆计等高阻抗测量电路测量电压、灌入的电流可忽略不计、则电压将更高。

    数据表中的总线输入电流规格是在工作电压范围的极端条件下测得的、以显示最坏情况下的变化。  不过、I/V 特性主要由接收器的输入电阻决定、因此输入电流可能会随着该范围内的电压呈线性变化。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

    感谢你的答复。

    我想就我的第二个问题提出更多问题。

    数据表第19页提供了以下电路图。

    假设此图中的输入/输出端口是 A 或 B 引脚、我是否可以认为 A 和 B 引脚在 IC 内部都有以下电路?

    2.是否可以识别 A 引脚侧电路和 B 引脚电路之间的红圈表示电阻不同、

    此时 A 引脚和 B 引脚之间存在轻微的电压差?

    此外、是否识别电阻值的差异以便在 A 和 B 引脚之间产生电压差?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将此结构视为存在于引脚 A 和 B 上。 两个引脚之间的上拉电阻值与下拉电阻值可能存在微小差异、这些差异将产生轻微的差分偏移。  如果需要固定偏移、例如在未驱动/断开时总线的"失效防护偏置"达到高电平、则可以使用外部上拉/下拉电阻。  您可以在以下博客文章中阅读有关失效防护偏置的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/12/06/rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network

    此致、
    最大