尊敬的所有人:
我想提出以下问题。
如下所示、当0V 输入至 RE、DE 和 D 引脚(Vcc=5V)时、A 和 B 的输出为1.4V。 我想回答以下问题
我认为58μA μ A 的电流从 A 和 B 引脚流出、并通过下拉电阻器流向 GND、因此输出为1.4V。
数据表包括以下内容。
在本说明中、仅 A 和 B 引脚的电压输入为12V 和-7V、但输入电压为1.4V 时有多少电流流动?
2.我从客户那里听说、引脚 A 和 B 上的电压是在与上述相同的条件下测量的、并且有几个逗号的差异。
我认为这种现象是因为从 A 和 B 流出的电流存在差异、这是正确的吗?
此外、如果存在差异、则存在多大的电流差异?
此致、
是的、奥特伊