This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CANFD 测试

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854699/tcan4550-testing-of-canfd

器件型号:TCAN4550

大家好、我是 Poja

我在 IMX6ULL 处理器中将 CANFD 连接到 SPI

我执行了 IOXI 复用、如下所示

&m_CAN1{
       pinctrl-names ="default";
       pinctrl-0 =<&pinctrl_m_CAN1>;
       状态="已启用";

       CAN 收发器{
               最大比特率=<5000000>;
pinctrl_m_CAN1:M_CAN1{
                       FSL、引脚=<
                               MX6UL_PAD_CSI_DATA04__ECSPI1_SCLK  0x01f4/* SPI 时钟信号*/
                               MX6UL_PAD_CSI_DATA05__ECSPI1_SS0   0x01f8/* SPI 从器件选择*/
                               MX6UL_PAD_CSI_DATA07__ECSPI1_MISO  0x0200/* SPI MISO *
                               MX6UL_pad_UART2_CTS_B_GPIO1_IO22              0x009c
                               MX6UL_PAD_LCD_DATA22__ECSPI1_MOSI              0x0170
                               MX6UL_pad_UART2_RTS_B_GPIO1_IO23              0x00a0
                               >;
               };
       };
};

我的回答正确吗?

如果正确、如何测试 CANFD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pooja、

    我不熟悉 IMX6ULL、但您的代码似乎是将 SPI 引脚以及 RTS 和 CTS 分配给 GPIO 引脚。 您将最大位速率设置为5Mbps。

    如果您访问 TCAN4550-Q1产品页面、则技术文档选项卡中提供了软件用户指南、设计和开发选项卡上提供了一些入门代码。 这两种方式都可以让您开始在 TCAN4550上传输 CAN 和 CAN FD 消息。

    此致、