Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN65HVD75, SN65HVD78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD72 主题中讨论的其他器件: SN65HVD75、 SN65HVD78
您好!
我计划在点对点(即无总线)配置中使用该器 件、使用两个 SN65HVD72 (每侧一个)。 从器件(无自己的电源)被热插入到主器件上、除了数据 A 和 B 之外、它还提供+3.6V (最大值)的功率。 从器件的 GND。 我有一个4引脚连接器(2个数据、2个电源)。
问题是、如果在热插拔过程中出现4个触点的任何先合组合、是否存在可能损坏从设备的情况?
示例(如图所示):
首先生成+3.6V、然后生成信号 A、然后生成 GND、然后生成信号 B
请注意、由于缺少先合电源触点、因此可以执行任何组合序列。
谢谢、致以诚挚的问候。