This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:热插拔连接器、无先合电源触点

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN65HVD75, SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854788/sn65hvd72-hot-plugging-with-connector-without-first-make-power-contacts

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: SN65HVD75SN65HVD78

您好!

我计划在点对点(即无总线)配置中使用该器 件、使用两个 SN65HVD72 (每侧一个)。 从器件(无自己的电源)被热插入到主器件上、除了数据 A 和 B 之外、它还提供+3.6V (最大值)的功率。 从器件的 GND。 我有一个4引脚连接器(2个数据、2个电源)。

问题是、如果在热插拔过程中出现4个触点的任何先合组合、是否存在可能损坏从设备的情况?

示例(如图所示):

首先生成+3.6V、然后生成信号 A、然后生成 GND、然后生成信号 B

请注意、由于缺少先合电源触点、因此可以执行任何组合序列。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的详细解释。 SN65HVD72支持热插拔。 当器件未通电时、A 和 B 线路将具有高阻抗、只允许一个小的泄漏电流进入 GND 或 Vcc。 该器件还设计用于无干扰加电、以便总线在插入期间保持稳定。 SN65HVD75和 SN65HVD78也支持此功能。  

    此致、

    Eric