This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:1.1V 时无超高速和高功耗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850093/tusb7320-no-super-speed-and-high-power-draw-on-1-1v

器件型号:TUSB7320

您好!

我设计了一个使用两个 TUSB7320器件的电路板。 主机是运行 Ubuntu 18.04的嵌入式 Intel i7。

第一个问题是两个器件上的1.1V 输入始终消耗0.6A 电流。 TUSB7320都变得太热而无法触摸。

第二个问题是连接超高速设备时、它仅在 USB 2.0高速模式(480Mbs)下出现。

我看到过有关这些主题的其他一些论坛帖子、但在其中任何一个都看不到解决方案。

有人可以提供帮助吗?

谢谢