Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB7320 您好!
我设计了一个使用两个 TUSB7320器件的电路板。 主机是运行 Ubuntu 18.04的嵌入式 Intel i7。
第一个问题是两个器件上的1.1V 输入始终消耗0.6A 电流。 TUSB7320都变得太热而无法触摸。
第二个问题是连接超高速设备时、它仅在 USB 2.0高速模式(480Mbs)下出现。
我看到过有关这些主题的其他一些论坛帖子、但在其中任何一个都看不到解决方案。
有人可以提供帮助吗?
谢谢