Other Parts Discussed in Thread: TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB217
尊敬的先生/女士:
我想和大家分享一下、我使用 TUSB213作为转接驱动器来延长 USB 电缆长度。 目前、我已经制作了自己的电缆、其中有5m 前置通道电缆、然后是 TUSB213、最后是使用 TUSB213 IC 的5m 后置通道电缆支持。 我保持的配置是交流升压配置为3级、直流升压配置为最高水平。
在测试过程中、我观察到、当我将较小的有源器件/USB 连接到 TTL 转换器时、电缆工作正常。 事实上、我已经通过依次读取和写入超过100GB 的数据以及使用 USB 3.0端口和 USB 2.0端口在挂起的驱动器和 PC 之间并行来测试电缆。 根据文件大小、我得到大约25Mbps 的平均读取和写入速度。
当我连接 SSD 硬盘驱动器时、电缆会检测到 SSD、并且能够以非常慢的速率向其发送数据、而当我在10m 电缆的末端连接1TB HDD 时、电缆会出现故障。 它有时检测到硬盘、但无法通信、有时根本检测不到硬盘。 我已经检查了电路、我个人认为可能是电缆的 I2R 损耗导致 HDD 电压较低或电流较小、因此 HDD 可能无法获得足够的功率。
请告诉我此问题是否有任何解决方案。 如果有任何 IC 可与 TUSB213一起使用来解决此问题。 谢谢
此致
Piyush