This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB213直流升压

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845550/tusb213-tusb213-dc-boost

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB217

尊敬的先生/女士:  

我想和大家分享一下、我使用 TUSB213作为转接驱动器来延长 USB 电缆长度。 目前、我已经制作了自己的电缆、其中有5m 前置通道电缆、然后是 TUSB213、最后是使用 TUSB213 IC 的5m 后置通道电缆支持。 我保持的配置是交流升压配置为3级、直流升压配置为最高水平。

在测试过程中、我观察到、当我将较小的有源器件/USB 连接到 TTL 转换器时、电缆工作正常。 事实上、我已经通过依次读取和写入超过100GB 的数据以及使用 USB 3.0端口和 USB 2.0端口在挂起的驱动器和 PC 之间并行来测试电缆。 根据文件大小、我得到大约25Mbps 的平均读取和写入速度。

当我连接 SSD 硬盘驱动器时、电缆会检测到 SSD、并且能够以非常慢的速率向其发送数据、而当我在10m 电缆的末端连接1TB HDD 时、电缆会出现故障。 它有时检测到硬盘、但无法通信、有时根本检测不到硬盘。 我已经检查了电路、我个人认为可能是电缆的 I2R 损耗导致 HDD 电压较低或电流较小、因此 HDD 可能无法获得足够的功率。  

请告诉我此问题是否有任何解决方案。 如果有任何 IC 可与 TUSB213一起使用来解决此问题。 谢谢  

此致
Piyush   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有几点:

    • 我建议您尝试使用 TUSB217、因为它是 TUSB213的更新版本、更适合此应用。
    • 您是否在电缆远端测量过 VBUS 并验证其高于4.75V?
    • 这是仅 USB 2电缆吗? 您是否正在测量预期的 IR 压降?
    • 您是否能够使用高阻抗探针探测 DP 和 DM? 您可以通过这种方式查找 USB 2 HS 枚举。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    是的、我已经订购了 TUSB217、  

    连接到外部 HDD 时、电缆远端的 VBUS 为4.85V。 当未连接负载时、VBUS 为5.10V 至5.20V。 我不知道原因、但我无法理解可能是什么问题、因为哪根电缆无法与外部硬盘通信。  

    当我连接任何挂起端口时、它的工作方式就像魅力一样、我还测试了将 USB 连接到 TTL 模块、它的工作方式也很好。 遗憾的是、使用外部 HDD 时、电缆似乎检测到外部 HDD、但由于某种原因、它无法以非常高的速度传输数据。 我获得的硬盘传输速率为300kbps、而当我连接挂起的硬盘时、我获得的数据传输速率为20Mbps。  

    如果任何人在使用外部硬盘时都能对可能出现的问题作出一些说明、那将是很好的选择。

    谢谢  

    Piyush Saxena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够查看硬盘是如何通过 USB 枚举的? 您可以使用 USBTree 之类的工具来执行此操作。 您是否有高速示波器可供您查看 DP 和 DM 上的 USB 流量? 信号交叉点似乎在这里受到影响、而高速钢/固态盘可能会枚举较低的速度、例如 USB 2.0 FS。 您是否在多个 HDD/SSD 中看到了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    遗憾的是、我无法查看通过 USB 枚举的 HDD。 我尝试查找 USB 树软件、但不知道必须下载哪些软件以及使用该软件需要检查哪些软件。 我在多个硬盘驱动器上遇到类似的问题。  我有 DSO (数字存储示波器)如果您能让我知道我应该在 DP 和 DM 线路上测量的确切值、那将会很棒。  

    与 HDD 相比、SSD 有时工作效果更好、因此我认为电压可能是原因、因此我在电缆中心连接了一个外部5V 电源适配器、该适配器与 USB213 VCC 和 GND 连接并联。 现在、即使在连接 HDD 后、USB 线路上的电压也不会降至4.9V 以下。  

    请让我提供您的反馈。  

    此致

    Piyush Saxena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插入器件时、您是否可以探测和捕获 DP 和 DM? 您将在 DP 上查找第一个负边沿并以200ms/div 的频率进行捕获。 您将会查找 USB 2 HS 枚举、请分享一份捕获以获取其他反馈。 您如何检查数据传输速率? 您是否尝试过使用 TUSB217?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。