主题中讨论的其他器件: SN74LV4052A-Q1
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TPIC8101用于他们的新发动机系统。 6~8希望为一 个发动机实现每台爆震传感器、并且只需 使用一 个 TPIC8101读取这些传感器的输出。
为此、他们将尝试在 每个爆震传感器和 TI8101传感器输入之间插入模拟多路复用器、如 SN74LV4052A-Q1。
他们现在有以下问题。 请问您对每个问题的评论吗?
问题1. SN74LV4052A-Q1是否可以在 每个爆震传感器和 TI8101传感器信号输入之间用作多路复用器? 还是必须将一个爆震传感器输出连接到 TPIC8101的反相放大器的输入电阻器?
换言之,如果使用6~8 μ m 的爆震传感器,是否需要3~4 μ m 的 TPIC8101?
问题2. 他们将尝试使用 TPIC8101 EVM。 此外、他们还想知道哪个爆震传感器更适合 EVM。 那么、您能否向我展示一个可 连接到 TPIC8101 EVM 的爆震传感器器件型号示例?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。