This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:您能否向我展示一个可连接到 TPIC8101 (如 TPIC EVM)的爆震传感器示例?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101, SN74LV4052A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846362/tpic8101-could-you-show-me-an-example-of-knock-sensor-which-can-be-connect-to-tpic8101-like-tpic-evm

器件型号:TPIC8101
主题中讨论的其他器件: SN74LV4052A-Q1

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPIC8101用于他们的新发动机系统。 6~8希望为一 个发动机实现每台爆震传感器、并且只需   使用一 个 TPIC8101读取这些传感器的输出。

为此、他们将尝试在 每个爆震传感器和 TI8101传感器输入之间插入模拟多路复用器、如 SN74LV4052A-Q1。

 他们现在有以下问题。 请问您对每个问题的评论吗?

问题1. SN74LV4052A-Q1是否可以在 每个爆震传感器和 TI8101传感器信号输入之间用作多路复用器? 还是必须将一个爆震传感器输出连接到 TPIC8101的反相放大器的输入电阻器?

      换言之,如果使用6~8 μ m 的爆震传感器,是否需要3~4 μ m 的 TPIC8101?

问题2. 他们将尝试使用 TPIC8101 EVM。 此外、他们还想知道哪个爆震传感器更适合 EVM。  那么、您能否向我展示一个可  连接到 TPIC8101 EVM 的爆震传感器器件型号示例?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Kazuya、

    我们已收到您的问题。 支持此器件的 AE 当前处于休假状态。 让我回顾一下这个问题、一周后再回到您的身边。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sharath、

     感谢你的答复。

     我明白了。 我期待收到您的答复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们尚未使用 SN74LV4052A-Q1等模拟多路复用器来试用传感器。 但我看不到不使用 SN74LV4052A-Q1 与 TPIC8101对多个爆震传感器进行多路复用的原因。 我已经查看 了 SN74LV4052A-Q1 数据表、客户应该能够使用该多路复用器。  

    对于 Q2、我们无法提供有关爆震传感器的任何建议。 这是一个旧器件、我们对此器件的支持有限。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sharath、

     感谢你的答复。

     我可以再问几个问题吗?

     问题1. 爆震传感器能否连接到 TPIC8101、如图5所示。 器件数据表中的应用原理图?

     问题2. 客户认为爆震传感器信号感应需要任何电荷放大器。

          在 TPIC8101情况下、是否不需要任何电荷放大器?   TPIC8101中的两个电流放大器是电荷放大器吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sharath、

     您能否给我回复、因为您的回复非常有帮助?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sharath、

     我知道您非常忙、但我们需要您的回复。 请给我回复。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我对延误的答复表示歉意。  

    添加多路复用器并使用两个以上的传感器并不是该器件的典型应用。 我们还没有尝试用这种方法将传感器连接到器件。 由于此器件的支持有限、我无法找到有关此请求的更多信息。 很抱歉,我无法提供有关这项请求的信息。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sharath、

     我了解您的情况。

     谢谢、此致、

     Kazuya。