This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:SDA1异常电压

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, PCA9306EVM, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847409/pca9306-sda1-abnormal-voltage

器件型号:PCA9306
Thread 中讨论的其他器件:TXS0104E

您好:

我们使用了 TI 的 PCA9306、但在实际使用中、我们发现 SDA1与模块的 I2C_SDA 相连、SDA 电平为0.5-0.6V。

问题描述:

提起芯片的 SDA1引脚、将其与 PCB 焊盘分离、并使用万用表测量3V3和1V8的电压。  电压值均正常。  芯片的 VFEF2和 EN 引脚使用电压万用表来测量大约0.5V 的电压。R13电阻是正常测量的、SDA1被单独从2.2k 上拉至1V8。  测得的 SDA1电压约为0.6V。

在 PCA9306EVM 中、VREF1与0.01uF 电容器相连、VREF2与100pF 电容器相连、我的原理图使用100nF 电容。  这会影响它吗?

SDA2/SCL2的电压测量值为3.3V、SCL1为1.8V、SDA1为0.5V。 问题是什么?

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    基准引脚上的电容器的目的是保持电源电压稳定。 第9.2.2.1节建议在 Vref2上使用100pF 滤波电容器。 此处的 lager 值将为电源引脚提供较低的高频滤波、但在降低噪声方面具有相同的作用。 这不应影响器件使用直流输入运行的方式。

    当一侧被拉至低于器件的阈值电压时、PCA9306用于连接 SDA1和 SDA2。 SDA1上的电压为0.5V 时、该器件应允许 SDA2通过其引脚放电至 SDA1。 这似乎是器件如何解读 Vref2和 EN 引脚上的基准电压的问题。 您能否说明这些引脚在连接器件时相对于 GND 存在的电压? (布局中的 NetC1)。 基准电压为1.8V 和3.3V 时、它应接近2.4V (FET 上为1.8V + 0.6V)。

    PCA9306没有用于将 SCL 或 SDA 引脚拉低的内部机制。 I2C 总线上是否还有其他东西可以将 SDA1拉低至0.5V?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    回复如下、请提供帮助指南、谢谢。

    您能不能澄清这些引脚在连接器件时相对于 GND 存在的电压?

    回复:

    测量电压:

    VREF2&EN 引脚 电压:0.4v SCL2&SDA2电压:3.3V SCL1电压:1.8V VREF1电压:1.8V SDA1电压:0.5V

    PCA9306没有用于将 SCL 或 SDA 引脚拉低的内部机制。 I2C 总线上是否还有其他东西可以将 SDA1拉低至0.5V?

    回答:我们直接连接到 MSM8909的 I2C 引脚。  当时、测试期间外设 TP 也被移除、因此没有其他因素导致电压。异常

          此外、我们直接将芯片 SDA1引脚2.2k 上拉至1.8V、并测量到 SDA1为0.6V

    我使用 TI TXS0104E 进行飞行线路测试、I2C 正常、功能正常、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    图中配置的 Vref2/EN 应远高于0.4V。 如图所示、200k Ω 电阻器与内部 FET 配合使用、可产生 Vcc1+Vth 的偏置电压。 您能否检查 R13另一侧的电压? 该电阻器上的压降是否与我们预期的2.7V 一致?

    如果 PCA9306实际上是 SDA1上除上拉电阻外的唯一其他器件、则该器件似乎在内部将 SDA1短接至 GND。 Vref2/EN 上的低电压不能解释这种行为。 正如我所说的那样、这不是预期行为、可能是损坏的迹象。 验证 R13后、您是否可以尝试使用新器件?

    您能否指定在您的应用中使用的测试用例 TXS0104E? PCA9306处于活动状态时、它是否位于 SCL1/SDA1侧? 您是否还可以确认在测试中为 I2C 通信配置了 MSM8909? (SPI 配置将 i2c_data 引脚用作 SPI_cs_n、可能会拉低)。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    我只是想办理入住-您是否仍然遇到问题?  如果是、您是否有机会查看 Eric 的上述评论?  您对这些内容的响应将有助于我们进一步调试。

    此致、
    最大