This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601需要有关调整的帮助

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847839/sn75lvcp601-sn75lvcp601-need-helping-about-adjust

器件型号:SN75LVCP601

您好!

我面临一个问题、SN75LVCP601的输出信号不适合 Interrules.detail、如下所示:

首先、测试点如下图所示:

1:在 TP1测试点、如下图所示、SATA3 Sockpe 和转接驱动器设置为:EQ=0dB、DE=-2dB、露点=长。 看起来不错。

2:在 TP2测试点、结果如下。 这一结果似乎不能通过内部规则来解决。

详细结果:

内部规则:

我可以做些什么来改善输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议 在主机方向将 DE 级别提高到-4dB、以改善眼图张开度。

    长度"L4"是什么?  如果此长度较短、您可以减小 CTLE 设置以改善眼图宽度。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎汉彭格:

      有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Brian、感谢您的提问。 我们尚未完成此问题讨论。 现在、我们已将我的客户原理图发送到 Nicholaus。 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至内部支持链接。  关闭 E2E 帖子

    Lee