Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVCP601 您好!
我面临一个问题、SN75LVCP601的输出信号不适合 Interrules.detail、如下所示:
首先、测试点如下图所示:
1:在 TP1测试点、如下图所示、SATA3 Sockpe 和转接驱动器设置为:EQ=0dB、DE=-2dB、露点=长。 看起来不错。
2:在 TP2测试点、结果如下。 这一结果似乎不能通过内部规则来解决。
详细结果:
内部规则:
我可以做些什么来改善输出信号?