This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:具有较低的低电平波形

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853808/tca9800-with-lower-low-level-waveform

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9803

尊敬的团队:

目前、客户在 PU6和 PU4之间使用 TCA9800连接。

TCA9800 A 侧连接到 PU6、B 侧连接到 PU4。

具有3.3V 和1.5k Ω 上拉电阻。

因为 PU4输入需要低于0.4V。

这里是否有任何方法可以具有较低的低电平电压?

TCA9803在这方面有什么帮助?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    您的建议是在电流传感器和 I2C 隔离器之间使用 TCA980x、但隔离器的 A 侧使用静态电压偏移。 当连接到静态电压偏移时、我们的 TCA980x B 侧可能无法正常工作。

    如果您翻转 si8600器件、使其 B 侧连接到 TCA980x 的 B 侧、可能会起作用。 这样、TCA980x 的 A 侧将支持电流传感器的 VIL 电平、而 Si8600的 B 侧将与我们的 TCA980x B 侧正确连接。

    -Bobby