Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853584/hd3ss214-hd3ss214izqer
器件型号:HD3SS214您好!
请参阅下图。
我将 HD3SS214IZQER 连接为1:2显示端口多路信号分离器、以将 MXM 模块显示端口通道切换至 USB type C 电路或测试 HDMI 连接器。
HD3SS214IZQER 数据表第7.1节有一条说明、说明没有共模偏置。 我想确保我得到了与 DP 通道相关的去耦电容器。 HD3SS214IZQER 的端口 C 通过去耦电容器连接到 MXM 模块。 端口 A 直接(无电容器)连接 到 TUSB1046AI-DCI USB type C/DP 开关。 端口 B 直接(无电容器)连接到 HDMI 电平转换 器 NXP PTN3360DBS、后者连接到 HDMI 连接器。 对于4个差分通道和 AUX 通道、他是否可以?
端口 B 的 AUXP/AUXN 通道被拉至接近 HDMI 电平转换器的3.3V 电平、而 AUXP 连接至 SCL、而 AUXN 连接至 SDA。 是这样吗?
我能否下拉 HD3SS214IZQER 端口 A/B/C 上的 DDC 通道 、因为我不使用它?
HD3SS214IZQER 表1显示、我必须将 AUX_SEL:DxSEL 设为00或01才能将端口 C 切换到端口 A 或端口 B。但是、第8.2.3.2节指出、AUX_SEL 用于在 A 至 C 或 B 至 C 之间切换 AUX 线路的情况有所不同。这是正确的?