This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214IZQER

Guru**** 2928280 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853584/hd3ss214-hd3ss214izqer

器件型号:HD3SS214

您好!

请参阅下图。  

我将 HD3SS214IZQER 连接为1:2显示端口多路信号分离器、以将 MXM 模块显示端口通道切换至 USB type C 电路或测试 HDMI 连接器。

HD3SS214IZQER 数据表第7.1节有一条说明、说明没有共模偏置。 我想确保我得到了与 DP 通道相关的去耦电容器。  HD3SS214IZQER 的端口 C 通过去耦电容器连接到 MXM 模块。 端口 A 直接(无电容器)连接 到 TUSB1046AI-DCI USB type C/DP 开关。 端口 B 直接(无电容器)连接到 HDMI 电平转换 器 NXP PTN3360DBS、后者连接到 HDMI 连接器。  对于4个差分通道和 AUX 通道、他是否可以?

端口 B 的 AUXP/AUXN 通道被拉至接近 HDMI 电平转换器的3.3V 电平、而 AUXP 连接至 SCL、而 AUXN 连接至 SDA。 是这样吗?

我能否下拉 HD3SS214IZQER 端口 A/B/C 上的 DDC 通道 、因为我不使用它?

HD3SS214IZQER 表1显示、我必须将 AUX_SEL:DxSEL 设为00或01才能将端口 C 切换到端口 A 或端口 B。但是、第8.2.3.2节指出、AUX_SEL 用于在 A 至 C 或 B 至 C 之间切换 AUX 线路的情况有所不同。这是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的方框图

    PTN3360是一款无源 DP++转 HDMI 电平转换器、但 C 型不支持 DP++。C 型仅支持 DP。 对于 DP 到 HDMI、您需要有源协议转换器、而不是电平转换器。

    如果不使用 HD3SS214的 DDC、可保持悬空。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    很清楚、我使用的是通过 I2C 与 TI TUSB1046AI-DCI 进行通信的 USB PD 控制器。 根据应用原理图、它在 TXP 端口上使用 CAP、而不是 RXP 端口。 此外、AUX P 和 N 具有您建议的下拉和上拉电阻。 那么、我可以去这里吗?

    我们已将 MXM (通过交流电容器)直接连接到 PTN3360和 HDMI、过去就使用过。 我现在插入了 HDSS214、这两个问题将会一起提出。

    那么、我是否可以在 HDMI 方面工作? 或者我需要更改什么吗?

    HDMI 只是初始调试期间的一个测试用例、然后我们才能使 USB Type C 正常工作。

    我如何向您发送原理图以确保正确?

    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    答案:

    HD3SS214IZQER 表1显示、我必须将 AUX_SEL:DxSEL 设为00或01才能将端口 C 切换到端口 A 或端口 B。但是、第8.2.3.2节指出、AUX_SEL 用于在 A 至 C 或 B 至 C 之间切换 AUX 线路的情况有所不同。这是正确的?

    端口 B 的 AUXP/AUXN 通道被拉至接近 HDMI 电平转换器的3.3V 电平、而 AUXP 连接至 SCL、而 AUXN 连接至 SDA。 是这样吗? 当我们将 MXM 直接连接到 PTN3360时、这就是我们将其连接的方式。 现在、我们将介绍 HD3SS214IZQER。 我了解 USB Type C 侧的 AUX P 被下拉、AUX N 被上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ivakar

    很清楚、我使用的是通过 I2C 与 TI TUSB1046AI-DCI 进行通信的 USB PD 控制器。 根据应用原理图、它在 TXP 端口上使用 CAP、而不是 RXP 端口。 此外、AUX P 和 N 具有您建议的下拉和上拉电阻。 那么、我可以去这里吗?

    是的、请确保 TXP/N 上的电容为220nF RXP/N 上的电容是可选的、如果需要、请使用330nF。

    我们已将 MXM (通过交流电容器)直接连接到 PTN3360和 HDMI、过去就使用过。 我现在插入了 HDSS214、这两个问题将会一起提出。

    那么、我是否可以在 HDMI 方面工作? 或者我需要更改什么吗?

    是的

    HD3SS214IZQER 表1显示、我必须将 AUX_SEL:DxSEL 设为00或01才能将端口 C 切换到端口 A 或端口 B。但是、第8.2.3.2节指出、AUX_SEL 用于在 A 至 C 或 B 至 C 之间切换 AUX 线路的情况有所不同。这是正确的?

    请按照表1操作

    端口 B 的 AUXP/AUXN 通道被拉至接近 HDMI 电平转换器的3.3V 电平、而 AUXP 连接至 SCL、而 AUXN 连接至 SDA。 是这样吗? 当我们将 MXM 直接连接到 PTN3360时、这就是我们将其连接的方式。 现在、我们将介绍 HD3SS214IZQER。 我了解 USB Type C 侧的 AUX P 被下拉、AUX N 被上拉。

    为什么端口 B 的 DDC 未连接到 PTN3360、而端口 C 的 AUX 未连接到 MXM?


    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我是否可以通过某种方式查看原理图? 如何发送电子邮件?

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divakar

    请接受我的友谊请求、然后您可以通过私人邮件向我发送原理图。

    谢谢

    David